请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件
在数据表中给出了电压噪声,但我找不到输入电流噪声的数据。
输入噪声通过短路输入进行测试,因此不包括电流噪声。
是否建议使用输入驱动器(低电流噪声放大器)来降低高阻抗源(ECG)中的输入噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中给出了电压噪声,但我找不到输入电流噪声的数据。
输入噪声通过短路输入进行测试,因此不包括电流噪声。
是否建议使用输入驱动器(低电流噪声放大器)来降低高阻抗源(ECG)中的输入噪声?
您好Brian:
我们有一个动态范围,需要电极之间具有相当高的直流偏移,即+-500mV。
因此,当最大信号为+-20mV时,我们可以使用4的PGA增益,假定ADS1298的参考电压为4.0V,ADS1299的参考电压为4.5V。
噪声比较是:ADS1298 6.1µVpp和ADS1299 4.43µVpp。 这与强制使用更昂贵的ADS1299的差别不大。
(每秒1kSamples/秒,ADS1298的HR模式)
但输入电流为+-1nA和+-300pA (ADS1298与ADS1299;超温范围),这是更显著的,特别是在整个温度范围内为ADS1299和为ADS1298 +-200pA指定的温度仅为25°C
因此,不清楚ADS1299的性能是否值得差价。
如果要求保持当前的状态,我们将尝试比较两个芯片的EVM,并尝试找出要选择的ADS129x版本。
您是否有任何更激烈的建议?
此致,
Volker