This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:MMB0驱动程序安装Win10

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565375/ads1198-mmb0-drivers-installation-win10

部件号:ADS1198

您好,

安装“MMB0_driver_install_x64-v.1.0 0.0 .msi”时,会出现一个消息框。

如何在Windows 10机器上安装提到的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michal,

    此EVM仅在Windows 7和Windows XP中受支持。 但是,一些社区成员已经能够让它与Windows 10配合使用。 查看此主题: e2e.ti.com/.../44.8048万

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brian,提到的解决方案效果很好。  

    简单地说:需要禁用驱动程序签名强制,然后(不连接任何设备)安装“MMB0_DRIVER_INSTALL_X64-v 1.0 .0.0 .msi”。 当Windows安全显示"Windows无法验证此驱动程序软件的发布者"时,选择"仍然安装此驱动程序软件"。

    安装驱动程序后,我还需要 ADS129xECG-FE软件。 这也需要在禁用驱动程序强制模式下安装,Windows安全显示 了两次“Windows无法验证此驱动程序软件的发布者”消息。 同样,在选择了“ 安装此驱动程序软件”选项后,软件已正确安装。

    完成这两个步骤后,我将MMB0模块化EVM主板连接到PC,并且...一切都正常!

    在设备管理器中,该板显示为libusb-Win32设备