This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:关于AMC7836EVM报警操作的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564729/amc7836evm-question-about-amc7836evm-alarm-operation

部件号:AMC7836EVM

大家好,

我有关于AMC7836EVM报警操作的问题。

我按照以下顺序执行报警操作。

(1)上限设置为1V

(2)写入设置

(3)将2V插入ADC16

(4)读取报警

我可以看到下面的触发消息。

但是,当我再次重复"读取警报"时,会出现"无警报"消息。

它类似于读取警报后自动清除,以及下一个跳闸消息所需的时间延迟。

请确认我的理解正确。

此外,如何减少跳闸消息之间的延迟?

谢谢你。

此致,

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Jade,

    正确,读取状态寄存器将清除报警状态位。 只有在事件得到解决后,通过读取报警状态寄存器,或者通过硬件复位,软件复位或开机复位,才能清除报警位。 此外,读取报警状态寄存器时,所有“报警状态位都被清除,如果在下一个转换周期后仍存在超出限值的情况,则所有这些位都被重新断言”。 大多数此类信息可在数据表的第61页中找到。

    按下"Read Alarm"(读取报警)按钮后,GUI将读取之前描述的寄存器,从而清除报警位。

    大多数延迟来自GUI,因为它使用LabVIEW从PC向SDM-USB-DIG写入/读取。 SDM-USB-DIG包括一个微控制器,负责与AMC7836EVM进行直接SPI通信。 为了获得更快的响应,您可以直接将微控制器连接到AMC7836EVM器件,而无需PC接口。

    希望此信息有助于,

    此致,
    马特