Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC7836EVM 大家好,
我有关于AMC7836EVM报警操作的问题。
我按照以下顺序执行报警操作。
(1)上限设置为1V
(2)写入设置
(3)将2V插入ADC16
(4)读取报警
我可以看到下面的触发消息。
但是,当我再次重复"读取警报"时,会出现"无警报"消息。
它类似于读取警报后自动清除,以及下一个跳闸消息所需的时间延迟。
请确认我的理解正确。
此外,如何减少跳闸消息之间的延迟?
谢谢你。
此致,
Jade