This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:如何获取输入电压+-5V和+5V外部参考

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564603/ads1263-how-get-vin--5v-with-5v-external-reference

部件号:ADS1263
主题中讨论的其他部件: THS4131

您好,

如果我使用+5V外部参考来测量+-5V pesudo差异单个,如何设计电路?

谢谢!

君华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhua:您好!

    为了使用ADS1263测量+/- 5V差分信号,信号需要完全差分。 换言之,输入信号必须围绕中间电源共模电压相互镜像。 例如,如果ADS1263由单极5V电源供电,则:

    +5V差动输入需要:AINP = 5V,AINN = 0V
    -5V差动输入需要:AINP = 0V,AINN = 5V

    您可以考虑使用全差动放大器将伪差动信号转换为全差动信号,如下所示:

    上述电路的主要问题是输出在电源导轨附近变为非线性。 因此,您可能需要支持更宽的电源范围,并使用具有更高电压放大器的类似电路,例如THS4131。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junhua:您好!

    我收到了跟进问题的通知,但我没有看到问题张贴在此处... 您是否找到了所需的答案?

    为了说明,当应用5V外部参考电压时,ADS1263可以接受+/-5V差动信号;但是,任何输入信号都不应超过电源电压。 因此,如果不首先将其衰减,就不能直接测量在-5和+5V (10V差分)之间摆动的单端信号。 如果您的模拟电源不是双极,那么您还需要调平信号。

    此致,
    Chris