This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830的几个问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7830, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564737/ads7830-several-questions-of-ads7830

部件号:ADS7830
主题: PCA9306中讨论的其他部件

尊敬的:

我们 的设备模拟信号采样电路使用ADS7830,输入测量电压范围为0~5V。 现在,我有几个关于ADS7830的问题:

1.由于输入测量电压范围为0~5V,因此电源电压+VDD必须为5V?  

2.REF输入/ REF 输出引脚直接连接至5V电源电压?

3.如何处理COM引脚? 连接到GND?

4.如果电源电压+VDD为5V,那么I2C接口电平是否变为5V? 在这种情况下,我们打算使用 PCA9306来调整使用3.3V电源电压的CPU的I2C接口。 TI 是否推荐此连接方法?

5.如何处理模拟输入的EMC? TI是否有 参考 设计?

谢谢,我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1) ADS7830的输入动态范围为(0V - 0.2)。 因此,您必须为5V输入范围至少使用5V电源。

    2)您可以使用最小100nF去耦电容器将REF输入引脚连接到5V电源。 参考输入上的噪声将影响系统SNR。 在ADS7830中,系统噪声为100uV-RMS。 为了不受参考噪声的限制,VDD噪声应小于50uV-RMS (100uV-RMS的-3dB)。 此外,电源应无纹波。

    3)是的。 COM引脚的输入范围为+/-200mV。 如果系统GND和传感器GND不同,您可以直接将其连接到GND或将其连接到传感器GND。

    4)数字逻辑电平由VDD决定。 因此,将VDD连接到5V将形成数字IO 5V逻辑。 PCA9306将负责ADS7830与主机CPU之间所需的电平转换。

    5)有两种TI参考设计,可解决EMC合规 性问题www.ti.com/.../tiduae1.pdfwww.ti.com/.../tiduao7.pdf
    您能否分享您正在监控的信号以及传感器在系统中的位置如何,例如通过电缆或本地板载连接到ADC?

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的RahulVK,
    感谢您的回复。 我们正在监控从4mA~20mA变化的电流信号。 通过电缆连接到ADC与本地板载连接之间的传感器位置差异是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关您的应用,请参阅此TI设计 www.ti.com/.../tiduao7.pdf。
    如果没有屏蔽,电缆往往会接收电磁辐射。 我试图了解您的使用案例。

    请参阅TI设计,因为它专门针对4mA-20mA应用。

    此致,
    拉胡尔