This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:剪辑时ADS54J60行为错误

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH6401, ADS54J60, TSW54J60EVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571478/ads54j60-ads54j60-wrong-behaviour-when-clipping

部件号:ADS54J60
主题中讨论的其他部件:LMH3401LMH6401TSW54J60EVM

您好,

我正在使用 TSW54J60EVM 和 TSW14J56EVM 评估 ADS54J60 和 LMH6401。  如果我注入了高振幅正弦波,则正弦波会被截短。  如果放大信号饱和的部分,则代码既不是6.5535万也不是0。  夹紧的正极侧有波纹,夹紧的负极侧有随机值。  请参阅附加图像。

这种行为是否为预期行为?  它是由ADC还是放大器引起的?

使用LMH3401放大器的另一个通道时,我得到了类似的结果。

谢谢!

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我相信这是由放大器引起的。 您是否可以 使用O形范围和探针在R17和R25上查看ADC输入,并验证输入是否在ADC的规格范围内?

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    看起来LMH6401在R17和R25上驱动的差动电压大于1.9Vpp。  在一次测试中,我将R17和R25处的差分电压调整为3.36Vpp。  我期待 在ADC中看到裁剪(即过压持续时间内的恒定值0或6.5535万)。  但是,我得到接近0和6.5535万的波纹。  您能否在您的一侧再现此效果?

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    此输入信号的共模电压是多少? 如果未居中,则也可能导致问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    R17和R25处的VCM (即 LMH6401)为2.010V。 R2和R14处的VCM (即 LMH3401)为2.138V。 VCM是固定的,有或没有剪裁。

    数据表提到典型VCM为2.0V。 没有最小值或最大值

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    您能否使用BITS模式查看数据并告诉我您看到的内容? 代码模式下的显示可能不能正确显示。 您还可以对设备进行编程,以将快速超范围位发送到CHA的PDN引脚和CHB的SDOUT引脚上的输出。 您可以探测通过 R31连接到GND的PDN引脚。 有关如何设置的说明,请参阅数据表。 车斗还拥有一个FOVR,CHB有一个FOVR。 您还必须设置FOVR CHA ENA位,这将为两者启用此功能。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我已经捕获了比特模式波形的正极部分。  我认为代码是正确的。  PDN针脚上没有活动。  ADS54J60寄存器' x20,x21,x23,x24,x26, X53和X56 (主页- 080h)都是0x00。

    Patrice

    图1: 正极夹紧(切换D6至D10位)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我使用TSW54J60EVM和70MHz输入音复制了此测试,结果随附在后面。 我不确定您的设置会发生什么,因为当我超过ADC输入的输入振幅时,我会在两端显示剪辑。 在输入源中使用什么? 您是否连接到正确的输入SMA?

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_sat_5F00_test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我在70MHz,0dBm,增益=0xB时得到了相同的结果。 无纹波。 但是,如果将频率更改为10MHz,则会出现脉动。

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我在1MHz和10MHz的频率下重复了这个测试,结果看起来像我在70MHz时做的一样。 您的音频源在该频率下是否有谐波?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我使用了两个不同的信号发生器,结果相同。 我找不到范围上的波纹。 您使用的软件/固件/配置版本是什么? 我将尝试复制您的设置。

    在我这方面,我使用了以下设置:

    高速数据转换器Pro v 4.50
    FPGA图像:ADS54J60_LMF_8224

    ADS54JXX EVM GUI版本1.6
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS54Jxx EVM GUI\Configuration Files\LMK_Config_Onboard_983p04_MSPS.cfg
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS54Jxx EVM GUI\Configuration Files\ADS54J60_LMF_8224.cfg

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    这些是我正在使用的文件和相同版本的GUI。 加载LMK配置文件后,您是否按下了ADC EVM上的复位开关? 如果是这样,您的EVM可能不正确。 请将您的地址和电话 号码发送给我,我将发送一个替换TSW54J60EVM。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

     加载LMK配置文件后,我尝试按下ADC EVM上的复位开关,但没有任何帮助。  我还尝试了第三台发电机,两个通道的结果相同。  起初,它看起来数据正在正确裁剪,但当您放大时,正,负或两侧都有纹波...  此时,我想尝试更换主板。

    我的地址是:  

    已应用量规

    收件人:Patrice Plante.

    1 Rue Provost,Lachine,QC H8S 4H2

    Lachine,QC

    H8S 4H2

    加拿大

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    您是否通过当地经销商订购了此主板? 如果是,我认为他们可以为您提供更换主板。 如果您在获得新主板时遇到任何问题,请告诉我。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    您能帮我们从Arrow获得我们的替换主板吗? 我们已于3月3日退回主板,但Arrow的RMA组无法向我们提供任何状态更新。 DID Arrow就更换主板(即 箭头RMA #QM395.977万)?

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    给我发送您的地址,我会给您发送一个板。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时包括电话号码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我的电子邮件地址是patrice.plante@gage-applied.com,电话号码是514-633-7007 x3046。

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我需要一个邮寄地址,而不是一个电子邮件地址。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    以下是我的邮寄地址:

    已应用量规
    收件人:Patrice Plante.
    1 Rue Provost
    Lachine,QC
    H8S 4H2
    加拿大

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我收到了Arrow提供的替换评估板。  再次感谢您对此事的帮助!

    我注入了10MHz信号,0-dBm,增益=0xB。  当信号被切断时,我不会得到0x0或0xFFFF的恒定值。  它看起来像电压纹波效应。  请参阅下面的快照。  您能在您的主板上看到这种纹波吗?

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我正在与设计团队就此进行核实。 这不是 我们建议客户使用的操作模式。 您能解释一下为什么要这样做吗? 使用OVR功能是否会帮助您而不是监控饱和数据?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    如果将输入振幅增加5dBm,您会注意到什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    如果我将振幅增加5dB,则剪切会持续较长一段时间,但波纹具有样品振幅。

    对于我们的应用,我们有时可能会使ADC的输入饱和。  对于其它TI ADC,振幅将在 0x0或0xFFFF处剪切,并且没有纹波。  如果你能重现这种效果,我想确认脉动的来源(模拟前端或ADC内部电路)。  如果我们可以通过修改AFE或更改ADC中的寄存器来修复它,那将是非常好的。  如果没有,我只需要为 客户记录此限制。

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    如果增益设置为0x0B,则增益为-9.2dBm,并且不能使ADC与0dBm输入饱和。 您是否使用了0xB0增益? 我尝试了这个值,当ADC饱和时没有显示任何波纹。 有关   寄存器0x44使用的增益计算,请参阅数据表的第57页。 如果使用的增益为0x0B,则使ADC饱和所需的输入将大于此部分的输入规范指定的输入。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    很抱歉混淆,我在LHM6401中将增益设置为0x0B。 我总是在寄存器X44中使用默认值(0x0)。

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    基于您的帖子,我假设您正在使用ADS54J60EVM。 既然 我现在知道您正在使用TSW54J60EVM ,我想知道您的问题是否与放大器有关。 您是否在输入饱和的两个通道上看到相同的情况?  您是否在ADC输入引脚上看到此波纹的任何迹象? 正如我在上一篇文章中提到的,我在ADS54J60EVM上没有看到此内容。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我刚刚在新的替换板上尝试了这个实验,我在两个通道上都看到了这个。

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    ADC输入引脚上是否有纹波迹象?

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    两个通道(R17,R25或R2,R14)的ADC输入引脚上无饱和和脉动迹象。

    谢谢!

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我不记得我是否询问了您正在使用的配置文件。 请您发送这些信息吗? 您是否在IF输入上使用了过滤器?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我正在使用以下原始配置文件(请参阅附件中的zip文件):

    ADS54J60_LMF_8224.cfg

    LMK_Config_Onboard_983p04_MSPS.cfg

    我没有在IF输入上使用外部过滤器。

    谢谢!

    Patrice

    e2e.ti.com/.../cfg_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我能够复制您的问题。 如果我在ADC中添加数字增益,我就能获得更多您所期望的结果。 我在TSW54J60EVM和ADS54J60EVM上运行了此测试。 数据已附加。 我会将此信息发送给设计团队,以获取他们对此的反馈。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW54J60_5F00_IF_5F00_10M_5F00_983p04M_5F00_Fs.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    此设备具有默认情况下始终运行的直流偏移校正功能。 校正器会继续删除 偏移估计值,即使是从饱和数据中删除。 对此 ,您所看到的行为是意料之中的。 如果禁用DC偏移校正,则应提供恒定 的最小和满刻度数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    直流偏移校正是ADS54J60中的一个隐藏寄存器。  您能否提供注册地址和字段描述?

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    两个附加文件将允许您关闭DC校正,然后将其重新打开。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_DC_5F00_ON.cfge2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_DC_5F00_OFF.cfg</s>8224

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我正在与Patrice合作开展同一个项目。 我注意到数字增益(reg 0x6044/0x6052)将6052将解决裁剪问题。 数字增益是否影响ENOB?