This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0065万:第一次转换时出现问题

Guru**** 2507285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574801/adc10065-problem-for-the-first-conversion

部件号:ADC1.0065万

客户正在使用ADC1.0065万,但第一次转换异常。

波形附在下面,请告诉我可能的原因。

【其它规格】

・VDDA:3.3V

・VDDIO:2.5V

・时钟频率:53.3MHz

・Ω 单端输入

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    根据提供的信息,我不确定前几个示例中出现的浮点的原因。

    您能否提供包括整个信号路径和所有ADC连接的示意图? 在上述两种情况下,信号源的输出阻抗是否相同?

    在样例1之前多久ADC电源电压稳定?

    ADC CLK在样品1运行和稳定之前多久?

    在采样1之前,输入信号是否稳定一段时间? 多长时间?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San

    感谢您的回复,

    我回答了您的问题,

    ----------------

    ・您能否提供包括整个信号路径和所有ADC连接的原理图? 在上述两种情况下,信号源的输出阻抗是否相同?

    ⇒示意图附在下面。

    e2e.ti.com/.../ADC1.0065万.pdf

    ・在样例1之前多久ADC电源电压稳定?

    ADC CLK在样品1运行和稳定之前多久?

    ⇒我正在确认时间安排,但这些都是稳定的。

    并且,在ADC启动之前,时钟固定为低电平。

    ・在样品1之前,输入信号是否稳定一段时间? 多长时间?

    ⇒是,样品1仅不稳定。

    ----------------

    很抱歉还有其他问题,请告诉我以下两点。

    ①Customer考虑到ADC数据在样本8中的应用~,是否正确?

    ②Datasheet第18页描述如下。

    '如果CLK被中断,或其频率过低,内部电容器上的电荷可能会消散到输出数据的准确性将下降的程度。

    这是限制最低采样率的原因。 时钟信号的占空比会影响任何A/D转换器的性能。'

    ⇒当ADC CLK在ADC启动之前被固定为低电平时,ADC精度是否会在几个采样开始时降低?

    ※随附参考数据。

    e2e.ti.com/.../USS44SH-Transmit-Test_5F00_2015.0216万Naka.xlsx

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    我认为客户对于问题原因的看法是正确的。

    如果他们将时钟保持在逻辑低电平,然后在想要获取有效数据之前启动时钟,ADC性能将不会立即达到最佳。 启动CLK后,ADC电路将需要一些时间才能稳定下来。 我建议在他们要开始使用数据之前,先启动ADC时钟。 这将确保ADC保持稳定并提供适当的性能。 他们可以尝试哪些方法有效,然后再添加几个时钟周期,以确保设备到设备的变化有一定的余地。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim-San

    感谢你的建议。
    我认为此问题取决于输入时钟源,ADC1.0065万与此问题无关。
    正确吗?

    顺便说一下,输入时钟源是FPGA (Arria 10)。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi
    我同意此问题不是由ADC1.0065万的问题引起的,而是他们如何在不连续时钟中使用它。
    此致,
    Jim B