请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM9.8725万 尊敬的各位专家
我正在MFP扫描仪上使用LM9.8725万。
我对此没有什么疑问。
1.启动 MFP和LM9.8725万时 ,PLL有时无法锁定。
但是 ,如果我重新启动MFP,它会很好地工作。
您是否曾遇到过有关PLL解锁的任何问题? 如果有,您是如何 解决这个问题的?
-当SoC通过SPI写入寄存器值时,INCLK未停止。
2.在数据表第6页6.1 绝对最大额定值上,焊接温度为最高 235℃。
如果在回流过程中AFE的封装温度超过235℃, LM9.8725万是否可能 损坏?
我进行了ABA测试,看起来AFE已损坏。
抱歉我的英语不好,请回复我的问题。
祝您一切顺利。