This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8725万:关于LM9.8725万 PLL锁定

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572837/lm98725-about-lm98725-pll-locking

部件号:LM9.8725万

尊敬的各位专家

我正在MFP扫描仪上使用LM9.8725万。

我对此没有什么疑问。

1.启动 MFP和LM9.8725万时 ,PLL有时无法锁定。

    但是 ,如果我重新启动MFP,它会很好地工作。

   您是否曾遇到过有关PLL解锁的任何问题? 如果有,您是如何   解决这个问题的?    

   -当SoC通过SPI写入寄存器值时,INCLK未停止。

2.在数据表第6页6.1 绝对最大额定值上,焊接温度为最高 235℃。

    如果在回流过程中AFE的封装温度超过235℃, LM9.8725万是否可能 损坏?

   我进行了ABA测试,看起来AFE已损坏。

抱歉我的英语不好,请回复我的问题。

祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚。 由于此问题已发布到医疗论坛,我们的团队没有注意到这一点(实际上,此设备不适用于医疗)。
    如果您仍在工厂生产线中遇到连锁故障,您能否分享故障率(例如,每批10万 商品的10件商品故障)? 我们可能需要移动此项目的故障流程,而不是E2E应用支持。
    谢谢!