主题中讨论的其他部件:ADS1278,
大家好,我一直在测试ADS1278 EVM,将其作为独立的PCB板(直到我能够为我们嘈杂的电路板设计新的电路板),以便进行开发,但我一直无法从中提取任何数据。 为了进行测试,该板处于低速模式(模式[1:0]=11,CLKDIV =0),接口协议设置为SPI,DOTout模式设置为TDM,数据位置设置为动态(格式[2:0]=000)。 S6开关设置为“上”SPI设置, 而S2上的F2-F0开关则“下”切换到主板中心。 我正在从处理器(4.17 的针脚31AD 4.18)提供1MHz的外部时钟,并以500 KHz的频率运行SPI,CPOL,CPHA =0,0。
当我使用4.15 的下降沿触发中断来确定何时读取DOUT1引脚上的数据时,JP1和JP2是打开的。 JP4也可用于时钟源的硬件选择,而JP5短路则允许选择外部时钟源。
提供电源后,/DRDY引脚似乎显示了ADS1278数据表第30页图76中预测的行为。 但是,当我检查DOUT1引脚的输出时,无论参考电压设置或我使用的输入/通道如何,我似乎都没有获得任何数据(测试时相关通道均已通电)。 我无法确定为什么在EVM板上而不是在我们自己的内部板上发生这种情况。 感谢你能抽出时间。