This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:与数据采样完全同步的WCT 100Hz三角形噪声覆盖

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576369/ads1298-wct-100hz-triangle-noise-overlay-that-is-perfectly-synchronous-with-data-sampling

部件号:ADS1298

自定义ADS1298实现,具有出色的接地和供电功能,使用通道3和通道4可产生非常低的噪声引线I和引线II信号。  V1-V6使用内部生成的WCT节点(具有所需的100pF上限),这些节点会出现100 Hz三角形噪声伪迹。  通过将Reg 18设置为0x0C,将Reg 19设置为0xEE,生成WCT。  这用于将RA,LA和LL电极相加,形成WCT。  系统正在以500sps获取,处于低功耗模式,Reg 02中的WCT_CHOP位为0。

此配置使用了内部2.048MHz时钟,经验显示该时钟稍有不准确。  但是,这种100Hz三角形噪声的峰值和最小值似乎非常规律,这表明采样时间和噪声是同步的,即噪声源在某种程度上与ADS1298的采样频率相关。  

这是NFBGA封装,无源外部网络通过0402和0603大小的组件实施,在主板和辅助板侧进行组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Frank,

    您所在地区的公共事业频率是否为50 Hz? 您看到的100 Hz干扰可能是电源干扰。 在生物医学应用中,极常见的是电源干扰。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 不,我在加利福尼亚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Frank,

    您能否将您的示意图,注册设置以及您所看到的问题的照片发送给我?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们的注册设置为:

    ADS1298寄存器0x00电流值:0x92
    ADS1298寄存器0x01电流值:0x05
    ADS1298寄存器0x02电流值:0x10
    ADS1298寄存器0x03电流值:0xE0
    ADS1298寄存器0x04电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x05电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x06电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x07电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x08电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x09电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x0A电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x0B电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x0C电流值:0x40
    ADS1298寄存器0x0D电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x0E电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x0F电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x10电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x11电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x12电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x13电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x14电流值:0x01
    ADS1298寄存器0x15电流值:0x01
    ADS1298寄存器0x16电流值:0x00
    ADS1298寄存器0x17电流值:0x20
    ADS1298寄存器0x18电流值:0x0C
    ADS1298寄存器0x19电流值:0xEE

    我可以直接将专有原理图发送给您,请给我一个电子邮件地址(请不要发送一般电子邮件地址。)

    我没有很好的方法来向您展示这个问题;它是一个大约200uV三角形波@100Hz的信号。

    请注意:我们不确定这实际上是一个模拟问题,在处理数据时仍可能存在软件问题。  如果您查看我将发送的示意图和我的注册表,我将非常感激。

    此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一段时间后发现的这个问题根本不是ADS1298的问题,它是一个软件处理问题,在将原始数据转换为MIT格式时。 Brian,感谢您的支持。 其优点是,我现在是这个论坛的一部分,因此希望我能够在未来作出一点让步。