自定义ADS1298实现,具有出色的接地和供电功能,使用通道3和通道4可产生非常低的噪声引线I和引线II信号。 V1-V6使用内部生成的WCT节点(具有所需的100pF上限),这些节点会出现100 Hz三角形噪声伪迹。 通过将Reg 18设置为0x0C,将Reg 19设置为0xEE,生成WCT。 这用于将RA,LA和LL电极相加,形成WCT。 系统正在以500sps获取,处于低功耗模式,Reg 02中的WCT_CHOP位为0。
此配置使用了内部2.048MHz时钟,经验显示该时钟稍有不准确。 但是,这种100Hz三角形噪声的峰值和最小值似乎非常规律,这表明采样时间和噪声是同步的,即噪声源在某种程度上与ADS1298的采样频率相关。
这是NFBGA封装,无源外部网络通过0402和0603大小的组件实施,在主板和辅助板侧进行组装。