Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131E08 您好,
按如下所示制作电路,并尝试通过SPI进行通信,但无法读取。
1.您能否查看下面的示意图,并告诉我是否存在任何故障或缺失?
2.是否有方法检查ADS131E08是否正常工作? 不通过SPI。
此致,
尼基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Nicky,
原理图看起来正常。 在下面查找VCAP引脚电压。 他们可以测量这些值以查看它们是否与理想值匹配:
VCAP1:1.2 V
VCAP2:(AVDD+AVSS)/2
VCAP3:1.9 + AVDD
VCAP4:(REFP+REFN)/2
否则,很可能是他们必须调试的SPI问题。 此博客 提供了一些有关调试SPI问题的建议。
此致,
Brian Pisani