This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7612:时间图表

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7612, DAC7621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575132/dac7612-time-chart

部件号:DAC7612
主题中讨论的其他部件: DAC7621

大家好,

我想知道DAC7612E的以下状态时间图。
-R/W:低
-CS:低
-LOADDAC:低

我附上了逻辑真值表,我想获得红色帧的时间图表。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Sho,

    我不确定您所说的‘时间图表’是什么意思,但第5页同时指定了14位数据帧的‘时间图表’和‘时间规格’。 如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt San,您好!

    感谢您的回复。

    以下正时表是CS = L,R / W = L,LOADDAC = H,  
    当我输入 CS = L,R / W = L,LOADDAC = L的"写入模式"时,如何 输入LOADDAC?
    由于TWC和tLWD是相同的50 ns (min),我是否应该输入 与 CS波形相同的LOADDAC波形?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt San

    我的问题怎么样?

    我很抱歉敦促您。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Sho-San,

    DAC7612数据表的第5页显示了计时图。  我已将其发布在下面以供参考。  请注意,/LOADDACS指的是同名的引脚3。  正时规格显示在同一页的图表中,请注意这些正时规格是最小值,因此以上任何内容都是可接受的。  使用本页上的信息,我们可以得出最大时钟频率为16.6MHz的结论。  还显示了最小数据设置和保持的最低要求,每个要求为15ns。  此外,/LOADDACS引脚的最小负载脉冲宽度为20ns。

    DAC7612数据表的第10页对该接口进行了进一步说明。  总之,接口由四个信号组成:SCLK,SDI,/CS和/LOADDACS。  通过SDI输入将新的14位串行数据加载到DAC A或DAC B,使/CS信号降低以启动新的串行通信。 然后,/CS被提高,并且/LOADDACS的下降边缘上的闭锁已完成。

    请勿在换入新串行数据之前必须返回高位/LOADDACS。

    希望此信息有所帮助!

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt San

    感谢您的回复。

    抱歉,设备名称是typo。
    我 想问您的设备名称是DAC7621E。

    我在下面提出同样的问题

    以下正时表是CS = L,R / W = L,LOADDAC = H,  
    当我输入 CS = L,R / W = L,LOADDAC = L的"写入模式"时,如何 输入LOADDAC?
    由于TWC和tLWD是相同的50 ns (min),我是否应该输入 与 CS波形相同的LOADDAC波形?

    请 告诉我答案,抱歉。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Sho-San,

    感谢您的澄清。  由于这是12位并行输入DAC,因此计时图如您所张贴的一样。  定时规格再次指定每个信号的最小定时约束(通常在活动的低信号(如/CLR,/CS,/LOADDAC)上包括上拉电阻器)。  

    下面我的顺序概述了写入操作的顺序:

    1. 通常,在应用/CS和R/W转换之前调节数字输入是一种良好的做法。  这使数字输入有时间适应其瞬态值。
    2. 将W/R销从“HIGH”(高)位置拉至“LOW”(低)位置
    3. 数据表指定,在将/CS设置为“低”之前,必须至少经过0 ns的时间。  这表明两个信号可以并行传输。
    4. /CS必须保持低电平至少50毫秒,以上任何值都是可以接受的。
    5. 在/CS高之后必须确保的最小R/W低值为5ns。  因此,您必须确保在将/CS提高到高电平之前,将R/W信号提高到高电平。转换中的增量必须高于5ns。
    6. 要加载内部DAC寄存器,/LOADDAC信号必须具有最少50ns的活动低持续时间。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    Matthew Sauceda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt San

    感谢您的回复。
    我了解数据表中的计时图。

    但是,请检查 下面逻辑真值表的红色框。
    我可以理解 ,如果我们 将/CS,R/W和/LOADDAC从"高"中拉至"低",
    我们可以写入输入寄存器和DAC寄存器,并且模式 更改为 "写入模式"  
    请告诉我/DOADDAC在“写模式”中的定时调节?


    很抱歉,我希望您尽快回复,
    请您在 2月24日前回复。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Sho-San,

    我相信我理解这个问题。  真值表确实显示了要写入DAC寄存器的逻辑电平,但此表并不一定表示使用静态电压来实现写入操作。  为了正确操作设备,必须将真值表与显示的正时图结合使用。  因此,要'写入'到DAC寄存器,请遵循我上一篇帖子中建议的程序。  如上一篇文章中所述,/LOADDAC信号必须具有至少50ns的有效低持续时间,并且此转换在/CS和R/W信号达到高位后发生。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt San

    感谢您的快速支持!

    我对你下面的评论有疑问。
    '如上一篇文章所述,/LOADDAC信号必须具有至少50ns的有效低持续时间,
    而这种转换是在/CS和R/W信号被提高后发生的。"
    我了解/LOADDAC信号定时,但这是教我"更新模式"的模式吗?(蓝框)

    我认为我可以直接以 “写模式”写入DAC寄存器和输入寄存器
    所以 请告诉我 /READDAC在 “写模式”中的写入时间和调节。
    我 可以从数据表中了解/CS和R/W低计时,
    但我不知道?负载DAC (红色帧)的低计时。
    很抱歉,我问过您很多次。



    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,

    DAC7621器件包括双缓冲寄存器结构。  这意味着可以将新数据输入DAC,而不会干扰旧数据和转换器的模拟输出。  在将数据输入串行移位寄存器后的某个时刻,可以通过/LOADDAC引脚的高到低转换将此数据传输到DAC寄存器。  但是,/LOADDAC引脚使DAC寄存器透明。 如果在/LOADDAC为低电平时总线寄存器上有新数据可用,DAC输出电压将随数据的变化而变化。 为防止出现这种情况,在总线上更改数据之前,必须返回高/CS。

    通过将此信息与上面显示的事实表结合使用,我们可以理解,可以通过执行红色框中显示的操作来完成写入和更新,或者可以将序列分成两个帧(一个用于更新第一个缓冲寄存器, 第二次将数据锁定到第二个数据寄存器,从而更新DAC)。  第二个选项的顺序是帧2和帧4 (蓝色)。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt San

    感谢您的评论。

    我有一个问题是关于你的以下回答。
    "通过将此信息与上面显示的事实表结合使用,我们可以理解,可以通过执行红色框中显示的操作来完成写入和更新"
    >>当我输入 “写模式”CS = L,R / W = L,LOADDAC = L时,如何 输入LOADDAC?
    由于TWC和tLWD是相同的50 ns (min),我是否应该输入 与 CS波形相同的LOADDAC波形?
    如果知道,请告诉我“写模式”下的低定时模块/LOADDAC

    抱歉,请尽快给我您的答案。

    最好的护耳器,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,

    /CS和/LOADDAC不能连接在一起。  如前面的帖子或DS的第4页中的数字输入计时图所示,在将/CS设置为高电平后,必须将/LOADDAC确定为低电平。  /CS和/LOADDAC波形可以具有不同的活动低持续时间,最短持续时间为50ns --任何大于50ns的波形都是可以接受的。

    因此,例如,/CS的活动低持续时间为80ns,而/LDAC的活动低持续时间为60ns。  由于两者均高于50ns最低有效低要求,因此均可用于正常操作。  

    此致,

    马特