请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1015-Q1 在“线程:ADS1015”中讨论的其他部件
您好,专家
我有一个关于ADC1051-Q1的简单问题。
本产品有3种不同类型的产品。
・ADS1015AQDGSRQ1
・ADS1015BQDGSRQ1
・ADS1015QDGSRQ1
这3种产品有何不同?
最好的,富豪
Noriaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家
我有一个关于ADC1051-Q1的简单问题。
本产品有3种不同类型的产品。
・ADS1015AQDGSRQ1
・ADS1015BQDGSRQ1
・ADS1015QDGSRQ1
这3种产品有何不同?
最好的,富豪
Noriaki
您好,Noriaki-san,
感谢您的查询。 这些设备之间的电气规格或性能没有差异。 ADS1015BQDGSRQ1和ADS1015AQDGSRQ1已通过AEC-Q100认证;而ADS1015QDGSRQ1封装选项则基于旧标准获得汽车认证。 ADS1015AQDGSRQ1和ADS1015BQDGSRQ1器件在多个站点中制造,以支持高容量。 我们建议 使用ADS1015BQDGSRQ1来支持大批量订单。
谢谢!
克鲁纳尔