This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADC1051-Q1型号的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576739/ads1015-q1-difference-by-model-number-of-adc1051-q1

部件号:ADS1015-Q1
在“线程:ADS1015”中讨论的其他部件

您好,专家

我有一个关于ADC1051-Q1的简单问题。

本产品有3种不同类型的产品。

・ADS1015AQDGSRQ1

・ADS1015BQDGSRQ1

・ADS1015QDGSRQ1

这3种产品有何不同?

最好的,富豪

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriaki-san,

    感谢您的查询。 这些设备之间的电气规格或性能没有差异。 ADS1015BQDGSRQ1和ADS1015AQDGSRQ1已通过AEC-Q100认证;而ADS1015QDGSRQ1封装选项则基于旧标准获得汽车认证。 ADS1015AQDGSRQ1和ADS1015BQDGSRQ1器件在多个站点中制造,以支持高容量。 我们建议 使用ADS1015BQDGSRQ1来支持大批量订单。

    谢谢!

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuranal San,

    感谢您的回复!!
    我知道ADS1015。
    我将向我的客户介绍。

    最好的,富豪
    Noriaki