你(们)好
我们有ADS1120的问题。
1.
我们获得了以下波形。
根据数据表,PSW将在发送启动/同步命令时自动关闭。
但是,在以下情况下,PSW似乎在未发送启动/同步命令的情况下关闭。
这种行为是否奇怪?
二.
启动后,ADS1120将设置为单次激发模式,然后执行单次转换。
此设备是否在一次转换后自动进入断电模式?
我们必须通过一次数据转换来节省功耗。
BestRegards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们有ADS1120的问题。
1.
我们获得了以下波形。
根据数据表,PSW将在发送启动/同步命令时自动关闭。
但是,在以下情况下,PSW似乎在未发送启动/同步命令的情况下关闭。
这种行为是否奇怪?
二.
启动后,ADS1120将设置为单次激发模式,然后执行单次转换。
此设备是否在一次转换后自动进入断电模式?
我们必须通过一次数据转换来节省功耗。
BestRegards
您好,na 78,
最新的ADS1120数据表第33页的底部段落中有一条注释,说明:
"请注意,写入任何配置寄存器也会唤醒设备,但无论选择哪种转换模式(CM),都只启动一次转换。"
对于问题(1),由于 设备内部在写入寄存器时自动重新开始转换,因此低端开关将自动关闭。 这是正常现象。 您需要发出powerdown命令,才能打开单次激发转换之间的切换。
对于问题(2) ,当ADS1120初始通电时,器件将始终进行一次转换,然后自动断电。
此致,
Bob B
您好,na na78,
也许我误解了你原来的问题。 让我澄清一下。 当ADS1120初始通电时(首次为器件通电),ADS1120将进行一次转换,然后关闭电源。 但是,如果您通过更改寄存器设置来更改设备的配置,则设备将启动(或保持通电状态,具体取决于您写入设备的时间) 进行一次转换,然后重新关闭设备电源,除非您将PSW位设置为'1'或打开IDAC电流。 如果PSW为'1'或IDAC电流已打开,ADS1120将只能部分断电。 要完全关闭ADS1120电源,包括打开低侧开关和/或关闭IDAC电流,必须发出powerdown命令。 要完全重新启动ADS1120,必须发出start/sync命令。
对于您的设置,您必须在写入配置后发出powerdown命令,将PSW位设置为'1'以打开低侧开关。 要再次关闭交换机,您必须发出启动/同步命令。 因此,如果您要控制低端交换机的操作,则powerdown或start/sync命令都不是可选的。
此致,
Bob B