This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120的行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576560/ads1120-behavior-of-ads1120

部件号:ADS1120

你(们)好

我们有ADS1120的问题。

1.
我们获得了以下波形。


根据数据表,PSW将在发送启动/同步命令时自动关闭。


但是,在以下情况下,PSW似乎在未发送启动/同步命令的情况下关闭。
这种行为是否奇怪?

二.

启动后,ADS1120将设置为单次激发模式,然后执行单次转换。
此设备是否在一次转换后自动进入断电模式?
我们必须通过一次数据转换来节省功耗。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na 78,

    最新的ADS1120数据表第33页的底部段落中有一条注释,说明:

    "请注意,写入任何配置寄存器也会唤醒设备,但无论选择哪种转换模式(CM),都只启动一次转换。"

    对于问题(1),由于 设备内部在写入寄存器时自动重新开始转换,因此低端开关将自动关闭。  这是正常现象。  您需要发出powerdown命令,才能打开单次激发转换之间的切换。  

    对于问题(2)  ,当ADS1120初始通电时,器件将始终进行一次转换,然后自动断电。

    此致,
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bob

    感谢您的回复。

    我可以理解在写入配置寄存器时,低端交换机会自动关闭。

    那么,我们是否应该在注册配置后发送启动/同步推荐?
    我指的是以下主题。
    e2e.ti.com/.../209.7952万

    如果在这种情况下选择发送启动/同步,我不会发送此命令以减少执行时间。

    >对于问题(2),当ADS1120初始启动时,器件将始终进行一次转换,然后自动关闭电源。
    在一次转换后,ADS1120似乎没有自动进入断电模式,因为我看到低端开关没有打开。

    因此,我无法得到你的以下答复;
    ... "设备将始终进行一次转换,然后自动关闭电源"。

    "自动关机"的含义是什么?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na na78,

    也许我误解了你原来的问题。  让我澄清一下。  当ADS1120初始通电时(首次为器件通电),ADS1120将进行一次转换,然后关闭电源。  但是,如果您通过更改寄存器设置来更改设备的配置,则设备将启动(或保持通电状态,具体取决于您写入设备的时间) 进行一次转换,然后重新关闭设备电源,除非您将PSW位设置为'1'或打开IDAC电流。  如果PSW为'1'或IDAC电流已打开,ADS1120将只能部分断电。  要完全关闭ADS1120电源,包括打开低侧开关和/或关闭IDAC电流,必须发出powerdown命令。  要完全重新启动ADS1120,必须发出start/sync命令。

    对于您的设置,您必须在写入配置后发出powerdown命令,将PSW位设置为'1'以打开低侧开关。  要再次关闭交换机,您必须发出启动/同步命令。  因此,如果您要控制低端交换机的操作,则powerdown或start/sync命令都不是可选的。

    此致,

    Bob B