This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD16:评估和设备问题

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576379/afe58jd16-evaluation-and-device-questions

部件号:AFE58JD16
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM

您好,我们目前已安装了AFE58JD16 EVM/TSW1400EVM设置。 我正在调查在声纳应用中使用AFE58JD16设备的情况。

以下是一些问题:

1. HMC-DAQ-GUI不提供选择AFE58JD16设备的选项。 我认为我需要一个补丁程序,基于E2E博客。 您能否提供该补丁?

2. 最大小数因子M是否为64。

3.假设 小数因子M = 64 (整数);小数MAC过滤器的长度是否= 256 (16 x 64)= 1024次轻触?

4.是否有与抽取过滤器相关的其他设计文档? 给定所需的筛选器响应,是否有您建议的工具来确定系数?

5.抽取过滤器是否基于CIC,CFIR,PTIR概念?

6.假设这适用于采样速率为25MHz的声纳应用,则可以使用LVDS输出的通道压缩。 数据表描述了TI在不同的小数因子中使用的RTL代码解码逻辑。 您能否提供RTL代码?

7.假设使用了通道压缩,作为小数率和压缩系数的函数,输出数据速率(FCLK,DCLK)是多少?

谢谢你

此致,

Bob Ledoux

Edgetech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    本设备属于医疗应用团队。 我将把您的帖子移到他们可以更好地帮助您的论坛。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Scott。

    很遗憾,尚未收到任何反馈。

    此致,

    Bob

    Edgetech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    由于设备AFE58JD16受NDA保护,因此我正在脱机进行此对话。
    我将通过电子邮件发送您的问题回复。