请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE58JD16 主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM,
您好,我们目前已安装了AFE58JD16 EVM/TSW1400EVM设置。 我正在调查在声纳应用中使用AFE58JD16设备的情况。
以下是一些问题:
1. HMC-DAQ-GUI不提供选择AFE58JD16设备的选项。 我认为我需要一个补丁程序,基于E2E博客。 您能否提供该补丁?
2. 最大小数因子M是否为64。
3.假设 小数因子M = 64 (整数);小数MAC过滤器的长度是否= 256 (16 x 64)= 1024次轻触?
4.是否有与抽取过滤器相关的其他设计文档? 给定所需的筛选器响应,是否有您建议的工具来确定系数?
5.抽取过滤器是否基于CIC,CFIR,PTIR概念?
6.假设这适用于采样速率为25MHz的声纳应用,则可以使用LVDS输出的通道压缩。 数据表描述了TI在不同的小数因子中使用的RTL代码解码逻辑。 您能否提供RTL代码?
7.假设使用了通道压缩,作为小数率和压缩系数的函数,输出数据速率(FCLK,DCLK)是多少?
谢谢你
此致,
Bob Ledoux
Edgetech