Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC3482, TRF3705
主题中讨论的其他部件:TRF3722, TRF3705
你(们)好
我在DAC输入时提供一个恒定的扫描数据。 我在输出端有一个重建滤波器。 我探测了50欧姆终端电阻器的DAC输出,发现平面度为4dB。
我想知道,是否可以探测DAC输出,因为它是CMOS电流输出?
如果未正确匹配50欧姆,则不好的平面度是否可能是重建滤波器造成的。 或者可能是编程错误?
我的问题是,由于在DAC输出时没有提供正确的连接器,我只能选择对其进行探测以找出输出,这样我甚至可以根据需要调整滤波器。
还有其他选择吗?
您是否可以为160-195MHz频段推荐一个重建滤波器? 我的布局中的筛选条件是:
在这种情况下,我通过将391nH更改为250nH获得4dB平面度。