This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:输出平面度

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC3482, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575149/dac3482-ouput-flatness

部件号:DAC3482
主题中讨论的其他部件:TRF3722TRF3705

你(们)好

我在DAC输入时提供一个恒定的扫描数据。 我在输出端有一个重建滤波器。 我探测了50欧姆终端电阻器的DAC输出,发现平面度为4dB。

我想知道,是否可以探测DAC输出,因为它是CMOS电流输出?

如果未正确匹配50欧姆,则不好的平面度是否可能是重建滤波器造成的。 或者可能是编程错误?

我的问题是,由于在DAC输出时没有提供正确的连接器,我只能选择对其进行探测以找出输出,这样我甚至可以根据需要调整滤波器。

还有其他选择吗?

您是否可以为160-195MHz频段推荐一个重建滤波器? 我的布局中的筛选条件是:

在这种情况下,我通过将391nH更改为250nH获得4dB平面度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarika

    您是否在单端模式下测量输出? 如果是,您是否在使用变压器? 这是定制板还是TI DAC EVM? 您扫描的频率范围是多少? 您的DAC采样率是多少? 我们可能已经为您提供了这些数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    这不是TI EVM。 我们设计了此板,它通过我所讨论的重建滤波器为TRF3722提供DAC3482不同输出。 由于我没有提供任何连接器来检查DAC输出或重建滤波器的输出,我被迫使用RF探头。 因此,我将分别探测四个输出线路中的每个输出。 IP,输入,QP,QN的探测DAC输出平面度分别为坏。
    输出DAC频率为168-193MHz (在此频段中渗透),我需要一个相同的重建滤波器设计,请记住,手中的卡具有滤波器原型,正如我之前分享的图片中所示。

    Fdata = 156Mbps
    fDAC=624Mbps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarika

    我不是过滤器专家,不知道过滤器对您的测量有多大影响。 查看此随附文档是否对您有所帮助。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC-Interface-to-Modulators.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    感谢您提供pdf。 我想知道是否由于编程错误而导致DAC输出的平面度不好? 或者我是在单独探测每个输出后才知道的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarika

    我认为这是因为你在探索的方式。 如果您可以使用电容极低的高频差分探头,则可能得到更好的响应。 我们认为您看到的问题是由您的过滤器引起的。 如果我们使用具有较大公差的离散零部件,我们在过去已经注意到了这一点。 这将影响过滤器的响应。  另一项测试是绕过过滤器,扫描相关频率,监视调制器的输出功率,忽略过滤器可能取消的脉率(如果可能)。 这至少应验证您是否正确编程了DAC。

    此致,

    Jim     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    按照建议,我绕过了过滤器并检查了DAC输出,该输出相当平坦。 我最后有一个疑问。 重建滤波器设计为在输入或输出处具有100欧姆差分负载(因为在DAC输出和TRF输入处均放置了50欧姆上拉电阻)。 这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarika

    它应该是100欧姆差分, 在滤波器的两端,每条支腿上都有50欧姆的下拉,而不是上拉。 请参阅随附的示意图示例。 一个具有连接到TRF3705的DAC,另一个具有TRF3722调制器。 两种情况都使用50欧姆下拉电阻器。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../4721.TSW38J84EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdfe2e.ti.com/.../TSW30H84EVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    非常感谢。 有了这个输入,我就能解决平面度问题。