Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW1400EVM 在“线程”中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5809
尊敬的各位:
我正在使用TSW1400evm Rev D和AFE5809EVM Rev. A。按照用户指南说明,正确设置AFE5809EVM GUI。 然后,打开 高速数据转换器Pro (V 4.5)并连接到主板。 之后,我从左上角菜单中选择了我的AFE5809_14x。 然后,几秒钟后,它会显示固件正在下载的消息。 但是,该过程被中断,并出现以下错误:
"无固件,请选择一个设备将固件加载到主板中"。
在另一台PC上尝试相同的过程后,我注意到可以成功地将固件加载到主板中。 但是,在新PC上,几天后出现了相同的错误。
我的问题与以下线程中的问题完全相同。 您对如何解决此问题有什么建议吗?
谢谢你。