This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:高速数据转换器Pro "无固件,请选择要将固件加载到板上的设备"错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576205/tsw1400evm-high-speed-data-converter-pro-no-firmware-please-select-a-device-to-load-firmware-into-the-board-error

部件号:TSW1400EVM
在“线程”中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5809

尊敬的各位:

我正在使用TSW1400evm Rev D和AFE5809EVM Rev. A。按照用户指南说明,正确设置AFE5809EVM GUI。 然后,打开 高速数据转换器Pro (V 4.5)并连接到主板。 之后,我从左上角菜单中选择了我的AFE5809_14x。 然后,几秒钟后,它会显示固件正在下载的消息。 但是,该过程被中断,并出现以下错误:

"无固件,请选择一个设备将固件加载到主板中"。

在另一台PC上尝试相同的过程后,我注意到可以成功地将固件加载到主板中。 但是,在新PC上,几天后出现了相同的错误。  

我的问题与以下线程中的问题完全相同。 您对如何解决此问题有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../113.617万

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sajad:

    请确保根据用户指南,+5V可以提供3-4A电压。  加载并初始化FPGA固件时,将出现初始浪涌电流,这将导致5V电源中断,如果电流不足,则重置TSW1400。

    肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ken:
    感谢您的评论。 您解决了问题。
    我查看了用户指南,但找不到关于TSW1400EVM所需最低流线程的任何参考。 请告诉我用户指南页面中显示3-4A电流的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请单击此处:
    www.ti.com/.../slwu079d.pdf

    第2节-电源连接。

    肯尼亚