This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:用于EMG读数的前置放大器级

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, INA118, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576219/ads1292r-pre-amplifier-stage-for-emg-readings

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件: ADS1292INA118LP5907

您好,

我正在使用ADS1292R来读取使用3电极的EMG信号,我制作了一个PCB,它连接到微控制器(Teensy),系统由电池供电。

我使用信号发生器将10uV至10mV的信号注入ADS1292,并将电极连接到肌肉。 首先,我观察到12的增益是不够的,信号的一部分是在噪声级别。 第二,当我使用我的电极时,我注意到信号有偏移,即使我使用OFFSETCAL命令。

下面是我的问题:

1.你们能就如何进行申请前阶段提供建议吗?

2. INA118是否是一个好选择?

3. RLD信号怎么样? 如何将其路由至INAMP?


以下是传感器板的示意图:

此致。

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,你好!

    您是否查看过我向您介绍的关于EMG应用的ADS1292的其他帖子?  我对您使用INA118作为前置放大器没有任何问题。  RLD将提供基于LP5907电压(AVDD/2)的通用模式,您不必通过INA运行该模式,但您可能需要将其用作参考。  您看到电路'按现在'的哪种偏移电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!

    是的,我看过一些,但我不完全理解。 我的最大读数为~2mV,下面是我的双头肌及其FFT的信号读数图形:

    在这一抓拍中,我试图收缩4次肌肉,每次都比前一次强。
    上一个图形不显示偏移,因为我应用了带通滤波器来校正它。

    下图是原始信号,您可以看到约16mV的偏移