This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7955:SPI时序问题(td2和td3)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574394/ads7955-the-spi-timing-questions-td2-and-td3

部件号:ADS7955

大家好,

 您是否可以帮助检查以下有关ADS7955 SPI的td2的问题?

 我的客户的主板上有td2=33.2ns,这比5V电源的最大td2(17ns)要高得多,SCLK=1MHz,SDO连接50pF负载。

 他们还得到td3=14.75ns,比数据表中的MAX值高。

 您能否帮助检查ADS7955数据表中td2和td3的测试条件? 时钟频率是多少,并在哪一点上进行测试(靠近主或从)?

 如果这两种时间安排不能满足数据表的要求,是否存在任何风险? 解决方案是什么?

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

     客户提出了更多问题。

     该原理图如以下所示。客户在ADS7955,的SDO和SCLK引脚处测试td2和td3,并将原理图中的R和C替换为50pF电容器负载。

    他们的td2测试结果低于此数值。

    问题:

    td2和td3测试的VOH和VOL是什么? 客户是否可以使用数据表中提到的值(VOH=VDD-VOL 0.2 ,0.4)?

    2.客户是否在正确的测试点测试了td2和td3?

    3.如果客户使用低速率SCLK (1MHz),td2和td3值是否会改变?

    4.我们会在ATE中检查td2和td3吗?

    客户想了解其设计中是否存在风险,请帮助检查这些问题,谢谢。

    此致,

    尼克·戴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    请参阅下面我的答案

    1.定时规格的VOH和VOL级别与数据表相同(VOH= VDD-VOL 0.2 ,VOL= 0.4V)

    2.是的,这些参数应在设备端进行测量

    3.数据表中提到的计时延迟应保持不变,无论时钟频率如何。

    4.我需要检查ATE上的延迟测量。 我 将就此与您进行讨论

    延迟不匹配可能是由于寄生痕量电容和痕量阻抗。 我建议断开 SDO线路上的R1019 (1K)并进行计时测量。

    另外,设备数字引脚和主机控制器之间的跟踪长度是多少。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet Godbole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

      感谢您的反馈。

      客户在ADS7955的SCLK和SDO引脚上测试了td2和td3,并且仅具有50pF负载,他们的示波器低于两个。

      在数据表中,我们将td2定义为 SCLK下降到SDO下一个有效数据位,将td3定义为 第16 SCLK下降到SDO 3状态。

      如何理解SCLK下降? 我能否理解电压到达VIL (+5V电源时为0.8V)?

      但是,我的理解是正确的,那么td2和td3将是负值。

      您可以帮助检查下面两个图中的td2和td3是什么?(黄色:SCLK,蓝色:SDO)。  

      

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    在定义数据测报计时延迟(SCLK 降至SDO 3状态/SCLK降至SDO下一个有效数据)时 ,测量未在VOH/VOL处准确触发。对于大多数部件 ,我们通常从50 % 至50 % 执行此操作。  如果您测量从SCLK的50 % 降至SDO的50 % ,则您的读数应该有效

    我可以看到,SCLK下降边缘需要很长时间才能到达GND,并且看起来是该引脚上的额外盖负载。 请检查上限载荷值是多少。 您可以尝试将100欧姆系列电阻值降至10欧姆,看看这是否会改善响应。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Abhijeet,

     感谢您的支持。

     还有一个问题,Vdd在逻辑级别VOH规范中的含义是什么? 当器件处于+5V电源时,客户主板上的SDO的高电平电压为4.6V,而SDO逻辑高输出是否有0.4V的下降?

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    VDD是指设备的数字电源。如果客户在逻辑高电压期间看到SDO上有4.6V电压,可能是由于此引脚上的驱动电流要求相当高。

    1)您能否要求客户一起探测ADS7955和SDO的数字电源引脚。   数字电源和设备VBD引脚中是否存在串联电阻。

    2)到目前为止,他们是否在SDO线上填充了1k? 客户还可以移除SDO线路上的2.49k端接电阻器并查看性能

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet