This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:设置和测试环境

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571523/afe5809evm-setup-and-test-environment

部件号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

您好,

几个月以来,我们一直在努力将AFE5809EVM与TSW1400EVM配合使用。

该问题在以下线程中解释:  

e2e.ti.com/.../56.525万

简而言之,问题在于,每当我们想要从AFE5809EVM捕获数据时,都会出现以下错误:

我怀疑该错误是由第二个可能的选项引起的,如上图所示,即"2. TSW板未接收到来自ADC EVM的时钟。"

1.我检查了AFE5809EVM (P10-58和P10-66)的时钟输出,但未检测到信号。

2.我检查了JP9跳线,可以看到Crystal生成的40MHz时钟频率。

问题:

我想知道为什么我们的AFE5809EVM不会在 P10-58和P10-66上生成任何时钟输出。 因此,如果有人能与我们分享他们设置环境的详细信息,我将不胜感激。 您使用的软件版本是什么?Windows版本是什么?您是否使用用户手册中所述的默认主板配置?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我有同样的错误。 转到您提供链接的线程,可能是由于DDR内存问题。 那么我是否必须更换DDR内存模块?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sajad:

    您可以分享主板的图片来验证您的跳线设置吗?

    另外,从 此处安装AFE5809GUI时,您是否使用setup.bat批处理文件进行安装? 您是否遇到任何安装错误?

    最后,当您在全新安装后打开GUI并单击任何按钮或更改设置时,是否看到SPI接口的地址和数据字段发生更改?

    我刚刚按照用户指南中的说明在新的Windows 10 PC上安装AFE5809GUI,我能够正确配置设备并在示波器上捕获时钟。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raunaq你好,
    DDR内存不存在问题。 我们已经收到了TSW1400EVM的更换件。 当然,这种更换具有新的DDR内存。
    尽管我们使用的是新的DDR内存,但此错误仍在发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    非常感谢您的回复。 我相信我们已经很容易找到问题了!

    正如您所说,我在 新安装的Win 10上安装了AFE5809EVM GUI。 我运行setup.bat文件(具有admin特权),并收到以下错误:

    如上图所示,我将收到两个错误:

    1. CDMUninstaller.exe不被识别为内部或外部命令,可操作程序或批处理文件。

    2. CDM2.0814万_Setup.exe不被识别为内部或外部命令,可操作程序或批处理文件。

    安装的其余部分都很好,安装后,我用USB电缆将AFE5809EVM连接到PC,USB驱动程序已成功安装。

    我在另一台安装了Win 7的PC上测试了此过程,但我遇到了相同的错误。  

    请您提出解决方案吗?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于未来的观众,
    我通过在没有管理特权的情况下运行setup.bat文件,解决了与AFE5809EVM GUI设置相关的错误。 但是,我不知道为什么我在使用管理员权限运行Setup.bat文件时出现这些错误!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的未来用户和TI员工:
    好的,我们终于找到了解决方案,感谢Ken C先生(e2e.ti.com/.../4.2894万)。
    如果您收到以下任何错误,请继续执行下面提供的解决方案:
    错误:
    1."读取DDR到文件timed_out错误"
    2."无固件,请选择设备将固件加载到主板"
    3. TSW1400EVM初始化过程中的任何错误

    解决方案:
    在TSW1400EVM的初始化过程中,FPGA需要至少3-4A的电流(根据Mr. SM (e2e.ti.com/.../338.7639万),他们收到此错误是因为他们使用的是4.9 伏特而不是5伏特)。 如果未提供此电流,电压将下降,TSW1400EVM将自动重置。 这将导致上述错误。
    我们建议用户使用两个单独的电源开关,一个用于TSW1400EVM,另一个用于连接到TSW1400EVM的电路板。

    对TI员工的建议:
    1.请在用户指南中明确提及,如果电流小于3A,TSW1400EVM将无法正常工作。 我们意外地发现该板需要如此高的电流。 我们永远不会指望这一问题可能是由于缺乏电流造成的。