主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM
您好,
几个月以来,我们一直在努力将AFE5809EVM与TSW1400EVM配合使用。
该问题在以下线程中解释:
简而言之,问题在于,每当我们想要从AFE5809EVM捕获数据时,都会出现以下错误:
我怀疑该错误是由第二个可能的选项引起的,如上图所示,即"2. TSW板未接收到来自ADC EVM的时钟。"
1.我检查了AFE5809EVM (P10-58和P10-66)的时钟输出,但未检测到信号。
2.我检查了JP9跳线,可以看到Crystal生成的40MHz时钟频率。
问题:
我想知道为什么我们的AFE5809EVM不会在 P10-58和P10-66上生成任何时钟输出。 因此,如果有人能与我们分享他们设置环境的详细信息,我将不胜感激。 您使用的软件版本是什么?Windows版本是什么?您是否使用用户手册中所述的默认主板配置?
非常感谢