主题中讨论的其他部件:AFE5809,, TSW1400EVM, 鳄鱼
尊敬的TI员工和未来客户:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI员工和未来客户:
您好,Sajad:
对于您在使用AFE5809EVM和TSW1400时遇到的问题迟迟未能得到完整解决,我们深表歉意。
1.除了最新GUI软件更新导致的HSDC Pro差异之外,您认为EVM用户指南中的哪些其他功能或部分已经过时?
2.用户指南有60多页,专为帮助您进行初始设备设置而编写。 为了完全了解设备,您还必须阅读数据表。
3.在过去几个月里,我们与您就这个问题进行了多次往来,甚至更换了一个600美元以上的TSW1400主板,希望能帮助您解决这个问题。
4.我相信在您 目前看到的有关此问题的某些地方,AFE5809EVM没有提供时钟。 问题在于GUI安装或AFE5809EVM。 由于我们已经有许多客户成功订购EVM,安装我们的GUI (从TI网站)并配置AFE5809EVM,而没有任何问题,因此我倾向于认为问题在于您的计算机系统,用户错误或您当前拥有的AFE5809EVM单元。
您的环境/这些板的操作是否有任何特殊之处可以提供一些照明?
此致,
奥卢
Sajad,
1.图6,图7和图8因最近的HSDC Pro GUI软件更新而有所不同--用户指南将很快进行修改以反映这一点。
请尝试将您的所有查询保留在一个线程中,以便在一个帖子中得到解答。
关于AFE5809EVM的电源,图中显示了提供给电路板的+/-5V所需电压,电线的颜色无关紧要。
DCLK和FCLK由AFE5809设备生成,如前面所述,只能在引脚P10-58和P10-66处探测。
您关于必须交换示波器探头的极性才能看到40MHz信号的帖子对于AFE5809EVM和FCLK的幅度在~350mV峰值时绝对不是预期行为。
根据您迄今为止的回答,我希望您检查AFE5809EVM的功耗-断开连接到您正在使用的电源的所有其他器件,并测量以下情况下EVM的电流消耗;
此致,
奥卢
Olu
感谢您的及时回复。
我将按照你的建议在这里发布所有问题。
我已将所有器件与我们的电源断开,从而为 AFE5809EVM提供+5,接地和-5电压。 下图显示了我们的电源。 我已经使用万用表测试了输入功率。 电源分别提供 +5伏和-5伏,电流为3A和0.5A。
我们进行了电流测试,结果如下:
| 阶段 | 接地至正极(Amp) | 接地和负极 (Amp) |
| 1. | 0.351 | 0.06 |
| 二 | 0.421 | 0.06 |
| 3. | 0.63 | 0.06 |
| 4. | 0.63 | 0.06 |
第1阶段:AFE5809EVM已连接至电源(连接至USB之前)。
第2阶段:USB连接到主板后(打开GUI之前)。
阶段3:打开GUI后立即执行
阶段4:打开GUI几秒钟后
注意:以上所有测量均由万用表完成。
如上表所示,负振幅相当低(60mA)。 我们确信我们的电源为负电压提供0.5Amp。
附注:我认为这可能会有帮助。
下图显示了晶体生成的40MHz采样频率。 此信号通过检查JP9引脚3 (正极)和4 (接地)获得。 如您所见,信号的峰间电压为2.3 (峰值至峰值)(我认为这很好)。 但是,FCLK(P10-66) pk-pk电压为330mV,相当低。
期待听到你的声音:)
Olu
再次感谢您帮助我调试此问题。
以下是更新的表格:
| 阶段 | 正极(A) | 负(A) |
| 1. | 0.361 | 0.047 |
| 二 | 0.584 | 0.047 |
| 3. | 0.71 | 0.047 |
| 4. | 0.641 | 0.047 |
| 5. | 0.74 | 0.047 |
| 6. | 0.641 | 0.047 |
注:所有数据都是新获得的,包括第1阶段至第4阶段的数据
第1阶段:AFE5809EVM已连接至电源(连接至USB之前)。
第2阶段:USB连接到主板后(打开GUI之前)。
阶段3:打开GUI后立即执行
阶段4:打开GUI几秒钟后
第5阶段: 使用AFE5809GUI重置板
第6阶段: 在 连接USB的情况下,保持AFE5809EVM打开,但关闭GUI
当您按下GUI上的RESET时,GUI按钮上的文本会快速更改,最终文本是"Ready for input command"(准备输入命令)
再次感谢:)
尊敬的Olu:
下图显示了如何探测 P10-66和P10-58针脚。
我用鳄鱼探针和一根电缆。 我将探针的红色电缆连接到P10-58,将黑色电缆连接到接地(P10-60)。 另一次,我也试了红色的P10-58 (DCLKP)和黑色的 P10-56 (DCLKM)。 此外,我还将红色电缆连接至P10-66 (FCLKP),将黑色电缆连接至 P10-60 (接地),从而使FCLK出现问题。
注意:我之前提到,我只通过 更改极性来看到FCLK。 因为您说这是AFE5809EVM的奇怪行为,所以我再次进行了实验。 我注意到,我可以看到 FCLK,无论是否改变极性(红色线缆与黑色线缆) 。 唯一的区别是电压在改变极性后变为负极。
下面是另一张照片:
您好,Sajad:
您是否在使用BNC到鳄鱼电缆? 请使用裸电压探头,以避免加载时钟源(探头的电容通常较低)。
此外,请使用EVM上的GNDx测试点之一进行负极连接。 现在您可以确认您看到的是正确的FCLK (振幅是多少?),您也应该能够看到DCLK—AFE产生两者。
此外,请尝试将AFE5809EVM与TSW1400配对,并在解决GUI问题后按照用户指南中有关配置和尝试捕获的说明进行操作。
此致,
奥卢