主题中讨论的其他部件:, TSW1400EVM
您好,
我正在配置ADC/VCA寄存器。 是否必须在 单个SPI事务中传输所有值? 我在哪里保持SEN引脚低电平? 或者 一次传输单独的24位是否可以?
数字解调器块可从0x16寄存器禁用。 是否可以跳过数字 演示SPI?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在配置ADC/VCA寄存器。 是否必须在 单个SPI事务中传输所有值? 我在哪里保持SEN引脚低电平? 或者 一次传输单独的24位是否可以?
数字解调器块可从0x16寄存器禁用。 是否可以跳过数字 演示SPI?
您好,Olu:
我有一个连接在LVDS线路上的连接器,从那里我可以看到LVDS差分对输出FCLK/DCLK等,如果我对AFE5809的GUI做了一些更改,我可以看到LVDS数据的变化。
但当我尝试在没有GUI的情况下加载数据时,我无法看到LVDS线路上的任何输出。 FCLK除外。 我想它总是在运行。 默认情况下,我获得10MHz。
您能告诉我我加载到AFE5809芯片(寄存器级别)的默认设置是什么吗? 我有数据表中的寄存器列表,但不确定我必须预加载哪一个。 如我上一篇文章所示,这些是GUI到AFE芯片的默认配置。