This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:SPI传输

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575011/afe5809-spi-transfer

部件号:AFE5809
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM

您好,

我正在配置ADC/VCA寄存器。 是否必须在 单个SPI事务中传输所有值? 我在哪里保持SEN引脚低电平? 或者 一次传输单独的24位是否可以?  

数字解调器块可从0x16寄存器禁用。 是否可以跳过数字 演示SPI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vatsal,您好!

    我们已收到您关于设备AFE5809的询问,希望在下周初回复您一些答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我的目的是在 不使用GUI的情况下运行AFE CIP。 我主要使用P14 上的SCLK,SEN,SDATA进行传输。 我是否必须接地该跳线上可用的其他针脚?  

    我连接了逻辑分析器以查看AFE5809EVM P14上的SPI信号。

    这些是我第一次启动GUI时收到的波形。 您能否告诉我默认 值需要什么?  

    我正在尝试在SPI事务中传输0x02,0xE0和0x00 (总共24位)以生成斜坡模式。 但在LVDS线路上没有任何信号。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vatsal,您好!

    您是否将AFE5809与TSW1400EVM配合使用并尝试使用它进行捕获? 您是否能够捕获设备的位时钟和帧时钟?
    您的具体设置是什么?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    我有一个连接在LVDS线路上的连接器,从那里我可以看到LVDS差分对输出FCLK/DCLK等,如果我对AFE5809的GUI做了一些更改,我可以看到LVDS数据的变化。

    但当我尝试在没有GUI的情况下加载数据时,我无法看到LVDS线路上的任何输出。 FCLK除外。 我想它总是在运行。 默认情况下,我获得10MHz。  

    您能告诉我我加载到AFE5809芯片(寄存器级别)的默认设置是什么吗? 我有数据表中的寄存器列表,但不确定我必须预加载哪一个。 如我上一篇文章所示,这些是GUI到AFE芯片的默认配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有人可以确认,要使用P14进行SPI传输,我必须删除FB17吗?