请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件
我正在处理需要EMG信号的项目。 在ADS1299的差分模式下
- 在EVM中,偏置电极和参考电极应连接到何处?
- 偏置和参考是否可以内部短路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在处理需要EMG信号的项目。 在ADS1299的差分模式下
嗨,Rahul,
偏置电极的作用类似于ECG中的RL电极。 这应连接到内部偏置放大器。 有关内部偏置放大器的详细信息,请参阅 ADS1299数据表。
参考电极是指每个通道可用作负输入的电极。 这实际上是一种单端配置。 参考电极应连接到SRB1,因为如果需要,该引脚可以多路复用到任何通道的负输入。 有关输入mux的图,请参见ADS1299数据表中的图18。
此致,
Brian