This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:如何在差分模式下使用ADS1299处理EMG信号?

Guru**** 2585665 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575427/ads1299eegfe-pdk-how-to-use-ads1299-in-differential-mode-for-emg-signals

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

我正在处理需要EMG信号的项目。 在ADS1299的差分模式下

  • 在EVM中,偏置电极和参考电极应连接到何处?
  • 偏置和参考是否可以内部短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    我已将您的帖子移至适当的论坛。

    谢谢!
    Rachel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rahul,

    偏置电极的作用类似于ECG中的RL电极。 这应连接到内部偏置放大器。 有关内部偏置放大器的详细信息,请参阅 ADS1299数据表

    参考电极是指每个通道可用作负输入的电极。 这实际上是一种单端配置。 参考电极应连接到SRB1,因为如果需要,该引脚可以多路复用到任何通道的负输入。 有关输入mux的图,请参见ADS1299数据表中的图18。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    我忘了回答您的最后一个问题... 无法在内部对偏置电极和参考电极进行短路。 由于偏置放大器具有相当大的闪烁噪声,因此这实际上并不理想。 最好将偏置电压应用于患者,然后使用单独的电极测量回来,因为偏置放大器的闪烁噪声将在输入的共模模式下,因此将被取消。

    Brian