This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:眼图检查方法

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573501/dac37j84-eye-pattern-check-method

部件号:DAC37J84

您好,

我想研究DAC37J84中JESD接收信号的信号波形质量(眼睛波形或BER)。
请告诉我如何检查。

※这是一种评估方法。 提供应用说明(如果有)。

此致

Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    应用程序说明已附在附件中。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../1462.DAC38J84-RX-Tests-_2D00_-Eye-scan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    您可以从以下链接下载有关此问题的更多信息。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../jthzon8t9eookw5x8mcw6mx890nw73ac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    请告诉我如何使用DAC37J84。
    我指的是数据表(SLASE17B)。

    第54页7.3 ................................................................22 JESD 204 B,使用模式测试中所述的功能,
    如何确定DAC是否成功接收数据(SerDes传输质量是否存在问题),
    如果我的测试正确吗?
    用户设置条件为
    ·仅使用Lane0,Lane1,9.8304Gbps/通道
    ·DACCLKPN为983.04MHz,未使用器件内部PLL
    ·其他设置值如下所示
    L = 2
    男=4
    F = 4
     S = 1
     HD =关闭
     插值= 4

    我有疑问,
    问题1. 地址0x64是否对应于Lane0的报警寄存器?  此外
       地址:0x65是否对应LAN1的报警寄存器?

    问题2. 地址0×64,0×65的位0出现故障时为"1"? (由于默认值为"0")

    问题3. [FIFO为空]为"1"(失败)的条件是什么?

    第28页7.3 .................4使用“序列均衡器”中所述的功能,
    我想测试DAC能否正确接收数据(SerDes传输质量是否令人满意)。
    我尝试按照数据表中描述的信息运行,
    虽然结果没有异常,但不能判断执行是否正确。

    设置过程是数据表(SLASE 17 B)第29页第1步-第9步。
    当读取EQOVER中的寄存器值和第6步中的EQUNDER时,结果为EQOVER="低",EQUNDER="低"。

    问题4: 因此,我认为EQ设置/操作没有问题。
       这个想法是否可以接受?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    这是在定制板上还是使用TI DAC EVM? 数据表中确实有一些打字错误。

    问题1. 地址0x64对应于lane0,添加0x65代表lane1。

    问题2. 是,“1”表示错误。

    问题3. FIFO必须始终包含数据。 如果没有数据,则FIFO被清空,数据丢失,因此将发生错误。 这通常表示输入数据与FIFO输出时钟速率不匹配。 您使用的FPGA家族和供应商是什么? 当我使用您的设置时,Altera的Arria V需要一个245.76MHz的参考时钟。 您使用的频率是多少?

    SYSREF的频率是多少? 您对K和RBD使用什么价值? 是否可以发送DAC寄存器设置? 您是否可以选择不使用DAC PLL? 这可能是正确连接链路的一种更简单的方法。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim San

    我检查了客户的设置条件 ·
    具体如下

    DACCLK:983.04MHz
    SYSREF:61.44MHz。
    K=32、RBD=31
    假定不使用DAC内部PLL。

    DAC3xJ8x GUI用于寄存器设置。
    *请忽略LMK设置,因为它未被使用。

    ---我想给您发送配置文件,请告诉我您的个人电子邮件地址---  

    我还要问你一个问题

    Q1.使用“7.3 ................................................................22 JESD204B模式测试”时
      地址0×64 (Lane0),0×65 (Lane1)的0位中识别被识别为失败是否正确? 。
      (在测试模式模式下,位0变为FAIL(1)的条件是什么?)

    2.数据表(SLASE17B)第96页地址0×64 (Lane0),0×65 (Lane1)
    BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
    bit0 = read_empty:FIFO为空
    问题2-1。
      请解释位0和位1的含义(两者之间的差异)。
      经过评估确认后,将设置bit0="0"和bit="1"。
      当FIFO为空状态时,由于执行了读取,因此认为bit1="1"是
      如果FIFO为空状态,我们认为是bit0="1"。
      但是,已确认bit0="0"和bit1="1"。
      我们认为,当FIFO为空时,bit0="1"和bit1="1"是错误的吗?

    问题2 - 2。
      BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
      JESD204B接口的哪个阶段是发生位1错误的阶段?
      是代码组同步(CGS)还是初始通道同步(ILAS),
      还是在数据传输阶段发生?

      此致

      Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim San

    DAC3xJ8x GUI用于寄存器设置。

    DAC3XJ8XEVM将.cfg文件集附加到GUI中。
    (用Zip压缩)
    此信息是否与您请求的文件匹配?

    e2e.ti.com/.../1BF0E3C0.zip

    此致

    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    您尝试连接到什么FPGA? 您仍然无法同步吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    FPGA是XC7Z100,XC7K325T。


    SYNC已确认其输出来自 DAC37J84,数据传输相位为
    我认为这是可以实现的。

    此致

    Cafain