请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TX-SDK-V1
TX-SDK-V1 的评估套件用户指南中,应遵循的通电顺序为:VSUB, +3.3V, +1.8V, ±5V,最后为±10V和±50V (按相反顺序断电)。
我有一个与电源顺序相关的问题:该顺序应该严格遵守(1),或者足以以任意形式打开第一个VSUB和其他电源(2)? (如果使用序列(2),在断电时,我们只需担心VSUB最后断电)。
我 认为通电/断电问题仅与VSUB有关(我不确定!) 由于我现在参与了电源项目(我不会按照建议的原理图),对我来说,实施顺序(2)比顺序(1)容易。
我非常感谢在这方面提供帮助。