This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX-SDK-V1:有关电源的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574695/tx-sdk-v1-question-about-power-supply

部件号:TX-SDK-V1

TX-SDK-V1 的评估套件用户指南中,应遵循的通电顺序为:VSUB, +3.3V, +1.8V, ±5V,最后为±10V和±50V (按相反顺序断电)。

我有一个与电源顺序相关的问题:该顺序应该严格遵守(1),或者足以以任意形式打开第一个VSUB和其他电源(2)? (如果使用序列(2),在断电时,我们只需担心VSUB最后断电)。

我 认为通电/断电问题仅与VSUB有关(我不确定!) 由于我现在参与了电源项目(我不会按照建议的原理图),对我来说,实施顺序(2)比顺序(1)容易。

我非常感谢在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我会严格按照文档中所示的通电/断电顺序进行操作。

    另请注意,TX-SDK-V1套件(LM9.653万,LM9.6551万,LM9.657万)中的设备现在不推荐用于新设计(NRND)或终身购买(LIFEBUY)状态。 因此,我不建议您将这些设备整合到新设计中!

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hooman:

    感谢您的回复!

    您能否向我说明为什么 加电/断电应该是 TX_SDK_V1用户指南中的文档?

    此致,

    Mário