主题中讨论的其他部件: DAC8760
输出应用是同时输出0-10V和+/-10V信号,而不是同时输出,现在我们已经有了Launchxl-F2.8377万S,其缓冲DAC是单极 输出,是否可以 将某些放大器连接 为双极输出? 否则,将放弃片上DAC, 而需要双极输出DAC,例如DAC7760。
在Spau525中,有一种解决方案可以实现单极输出DAC的双极模拟输出,但它只能获得+/-10V,而不能同时获得+/-10V和0-10V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出应用是同时输出0-10V和+/-10V信号,而不是同时输出,现在我们已经有了Launchxl-F2.8377万S,其缓冲DAC是单极 输出,是否可以 将某些放大器连接 为双极输出? 否则,将放弃片上DAC, 而需要双极输出DAC,例如DAC7760。
在Spau525中,有一种解决方案可以实现单极输出DAC的双极模拟输出,但它只能获得+/-10V,而不能同时获得+/-10V和0-10V。
该信号以10 MHz正弦波激发,由ADC5560采集,然后在Launchxl-F2.8377万S中处理,从Launchpad将数据转换为0-10V或+/-10V,具体取决于客户PLC。 流:10 MHz正弦波- ADC - DSP/BIOS - DAC - PLC。一个瓶颈可能是DAC的转换速度,因为ADC将至少在10 MHz内转换,因此DSP/BIOS将运行需要一些时间的软件,但我们不知道目前需要多长时间, 因此,我不确定DAC8760是否能够及时转换。
这是我的意见。 您如何考虑?
京泰
DAC8760数字接口的最大时钟速率为50MHz,输入帧大小为24位或32位,具体取决于是否启用CRC模式。 无论哪种情况,数字接口都不是瓶颈,而是DAC输出的稳定时间。
数据表指定了0V至10V步长的稳定时间,输出稳定到0.03 % FSR为22us,更新速率约为45kHz。 在您的实际应用中,这些较大的步骤可能不会发生,或者您不需要输出满足0.03 % 的要求,这样您就可以缩短与小信号稳定时间相关的时间。
如果DAC具有足够的稳定时间来保持ADC的10MHz更新速率,则需要相当快的100ns或更短的稳定时间。 快速的DAC通常也不具有良好的直流性能,它通常是针对交流应用的产品。 速度和准确性都达到这一水平是一种行业范围的差距。