This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:工业应用中的模拟输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574177/dac7760-analog-output-in-industrial-applications

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件: DAC8760

输出应用是同时输出0-10V和+/-10V信号,而不是同时输出,现在我们已经有了Launchxl-F2.8377万S,其缓冲DAC是单极 输出,是否可以 将某些放大器连接 为双极输出? 否则,将放弃片上DAC, 而需要双极输出DAC,例如DAC7760。  

在Spau525中,有一种解决方案可以实现单极输出DAC的双极模拟输出,但它只能获得+/-10V,而不能同时获得+/-10V和0-10V。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    我猜SPAU525是指SLAU525。 这将是我推荐的最佳电路,引入了一些开关,以便具有选择输出范围的可编程元件。 如果您希望在完全集成的产品中看到此类功能,我认为DAC8760系列仍然是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 DAC8760没问题。 您能否为我们提供解决方案支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    我很乐意帮助您使用DAC8760进行设计。 请告诉我您需要什么帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号以10 MHz正弦波激发,由ADC5560采集,然后在Launchxl-F2.8377万S中处理,从Launchpad将数据转换为0-10V或+/-10V,具体取决于客户PLC。 流:10 MHz正弦波- ADC - DSP/BIOS - DAC - PLC。一个瓶颈可能是DAC的转换速度,因为ADC将至少在10 MHz内转换,因此DSP/BIOS将运行需要一些时间的软件,但我们不知道目前需要多长时间, 因此,我不确定DAC8760是否能够及时转换。

    这是我的意见。 您如何考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    DAC8760数字接口的最大时钟速率为50MHz,输入帧大小为24位或32位,具体取决于是否启用CRC模式。 无论哪种情况,数字接口都不是瓶颈,而是DAC输出的稳定时间。

    数据表指定了0V至10V步长的稳定时间,输出稳定到0.03 % FSR为22us,更新速率约为45kHz。 在您的实际应用中,这些较大的步骤可能不会发生,或者您不需要输出满足0.03 % 的要求,这样您就可以缩短与小信号稳定时间相关的时间。

    如果DAC具有足够的稳定时间来保持ADC的10MHz更新速率,则需要相当快的100ns或更短的稳定时间。 快速的DAC通常也不具有良好的直流性能,它通常是针对交流应用的产品。 速度和准确性都达到这一水平是一种行业范围的差距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎不是一个普遍的应用,也没有合适的产品。 我将考虑如何测试。