This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675低延迟快速响应滤波器系数DRATE:001或101

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575170/ads1675-ads1675-low-latency-fast-response-filter-coefficients-drate-001-or-101

部件号:ADS1675

您好,

当DRATE为'001'(250kHz)和'101'(4MHz)时,您能否提供低延迟,快速响应模式的滤波系数?  

ADC:ADS1675

模式:低延迟,快速响应

DRATE:001 / 101

原因:ADC 建模

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Berat! 欢迎来到我们的e2e论坛!

    ADS1675的滤波器系数将低于IP,因此,我无法向您提供这些系数。 我会与设计团队核实一下,看看是否有某种通用方程式可以提供给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以,我将不胜感激。

    此致,

    Berat