This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLV5614:无法从TLV5614获取DAC输出

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573287/rtos-tlv5614-not-able-to-get-dac-output-from-tlv5614

部件号:TLV5614
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8335万

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我们正在尝试使用如上所述的DAC TLV5614

我们已将其用作外部DAC ,与SPI接口的TMS320F2.8335万配合使用

我们的SPI代码运行良好,我们能够在探测时通过MOSI线路发送数据。

如上所述,DAC与以下电压连接

DVDD &PD为1.2V

AB中的参考电压为1.2V

参考 CD 1.2V

AVDD为5V

我们已确保我们发送的值在MOSI线路上正确 ,并确保 LDAC和 CS引脚的电压较低

按照建议,我们发送 A0 AI PWR和SPD的帧格式

我们正在发送数据

但 未看到模拟输出,所有信道均为低

不知道为什么我们无法在任何通道上获得任何模拟电压

请告诉我调试步骤或用于驱动DAC的任何参考代码

请建议解决方案

谢谢你

Deepak R   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    团队
    请就此回复
    我已根据数据表检查了所有信号和定时,并确保LDAC和CS引脚低电平
    请告诉我任何更改或调试步骤

    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    团队
    请回复
    请告诉我应该使用哪些更改来调试DAC工作。

    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak,

    这是一个有点旧的部分,因此数据表格式有点难以遵循,我对该部分的熟悉程度不如我对大多数DAC产品组合的熟悉程度,但我确实看到了一些潜在问题。

    数据表的第一页指示DVDD和AVDD应由2.7V至5.5V的电压供电。 由于您使用的是1.2V DVDD,因此可能无法打开数字内核。 我建议您将电源电压更改为2.7V,看看结果是否有所改善。

    第3页上的绝对最大额定值还表示DVDD和AVDD电源之间的电源电压差绝对最大值为-2.8V至2.8V。 将1.2V DVDD与5V AVDD一起使用时,两个导轨之间的电压差为3.8V,这违反了上述规定。

    我建议将DVDD电源电压修改为第一个调试向量。 如果这样做不能解决问题,则能够看到数字线路的示波器捕获,以验证计时和时钟相位/极性设置将很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Kevin

    感谢您的回复,我会尝试此操作并更新结果!

    谢谢你

    Deepak R