请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV5614 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8335万
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
团队
我们正在尝试使用如上所述的DAC TLV5614
我们已将其用作外部DAC ,与SPI接口的TMS320F2.8335万配合使用
我们的SPI代码运行良好,我们能够在探测时通过MOSI线路发送数据。
如上所述,DAC与以下电压连接
DVDD &PD为1.2V
AB中的参考电压为1.2V
参考 CD 1.2V
AVDD为5V
我们已确保我们发送的值在MOSI线路上正确 ,并确保 LDAC和 CS引脚的电压较低
按照建议,我们发送 A0 AI PWR和SPD的帧格式
我们正在发送数据
但 未看到模拟输出,所有信道均为低
不知道为什么我们无法在任何通道上获得任何模拟电压
请告诉我调试步骤或用于驱动DAC的任何参考代码
请建议解决方案
谢谢你
Deepak R