This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:ADS79xx:集成电压钳-最大钳位电流

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574025/ads7953-q1-ads79xx-integrated-voltage-clamp---maximum-clamp-current

部件号:ADS7953-Q1

您好,

我正在设计ADC链,并希望使用ADS79xx-Q1系列的产品。

我计划使用外部钳位二极管(具有低反向电流以避免降低精度);但这些二极管的阈值电压可能在0.6V-0.7V左右,高于数据表中指定的VA+0.3V。
因此,其~ 100µA是在外部钳位二极管和ADC输入之间放置一个电阻器,以限制内部钳位电流[约为(0.7V-0.3V)/R μ L]。

遗憾的是,数据表中没有关于输入保护的规格,因此我提出了两个问题:

1.集成钳位二极管是否保护CHN输入以防止电压过高/过低?

2.如果有输入钳位二极管,它们的最大直流电流是多少?

感谢您的光临。

此致,
Gauthier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gauthier

    请看我的答案

    1.输入通道具有内置ESD二极管夹,可连接至模拟电源(VA+)

    2. ESD二极管的额定电流最大为10mA 如果您的应用打算在过电压条件下使用内部ESD二极管,建议降低此额定值。 根据您的帖子,您计划将此电流限制为100uA,这是安全的。

    如果你打算使用外部二极管,我建议你寻找一些前降为0.25V至0.35V的肖特基二极管。

    我希望这能解答您的疑问。 如果您需要更多详细信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet,

    非常感谢您提供此信息!

    我同意你关于肖特基二极管的建议,但我还没有发现反向电流非常低(无论T°C是多少,都是<100nA)的双肖特基二极管,所以我想我会坚持传统的钳位二极管和限制电阻。

    再次感谢您的快速返回。

    此致,
    Gauthier