请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7953-Q1 您好,
我正在设计ADC链,并希望使用ADS79xx-Q1系列的产品。
我计划使用外部钳位二极管(具有低反向电流以避免降低精度);但这些二极管的阈值电压可能在0.6V-0.7V左右,高于数据表中指定的VA+0.3V。
因此,其~ 100µA是在外部钳位二极管和ADC输入之间放置一个电阻器,以限制内部钳位电流[约为(0.7V-0.3V)/R μ L]。
遗憾的是,数据表中没有关于输入保护的规格,因此我提出了两个问题:
1.集成钳位二极管是否保护CHN输入以防止电压过高/过低?
2.如果有输入钳位二极管,它们的最大直流电流是多少?
感谢您的光临。
此致,
Gauthier