This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:内部抗锯齿滤波器可调节

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574356/ads8664-is-internal-anti-aliasing-filter-adjustable

部件号:ADS8664

我们正在设计中使用ADS8664IDBT,并想知道内部抗锯齿滤波器是否可调节? 我们在10Hz时进行采样,输入信号中存在噪音,我们希望通过添加滤波器来消除这些噪音。  任何建议都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitin,

     ADS8664上的内部二阶抗锯齿不可调节,抗锯齿滤波器的-3dB截止频率通常设置为15 kHz,以 获得最佳性能,LPF滤波器详细信息如ADS8664数据表第26页的8.3 5部分所示。 有源或无源滤波器可用于ADS8664的前端以过滤噪声,但请注意前端阻抗应保持较低,以避免系统增益错误。 简化的方框图如下所示,由于RFLT 和Zin是ADC的恒定1Mohm (典型值)输入阻抗  ,输入信号将被分开,因此会产生系统增益错误,RFLT和更差的错误也会增加。 谢谢。

    此致

    戴尔·李