This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.806万:与时钟边缘相关的数据有效位置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS831, ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573775/adc08060-data-valid-position-related-to-clock-edge

部件号:ADC0.806万
线程中讨论的其他部件:ADS831ADC1175

你好

在adc0.806万 (adc1175,ads831等)数据表中提到,输出数据在时钟上升边缘之后才有效,是否意味着读取时钟上升边缘的数据?(或者,读取高时钟级别的数据?)

时钟下降边缘的输出数据的状态是什么? 以前的数据在下降边是否有效?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿塞克

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aseok

    ADC0.806万输出数据在CLK上升沿之后更新TOD。 TOD的数据表规格为典型值8.2ns和最大值12 ns。 典型的Toh值为4.2 ns,但未指定最小值或最大值。

    如果CLK处于60 MHz的最大频率,则其周期为16.67ns。 因此,对于典型的TOD,新数据将在8.2ns之后提供,或者如果CLK占空比为50 % ,则在CLK的下降边缘附近提供。

    考虑到这种定时关系,使用CLK的上升沿将数据锁定到接收逻辑设备是合适的。 如果CLK明显低于60 MHz,则可以使用CLK的负边缘来捕获数据。

    如果可能,逻辑设备应使用内部时钟延迟/控制元件对捕获边缘进行一些调整。 如有必要,可使用此选项来微调捕获事件。

    此致,

    Jim B