请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC7553 我正在尝试为SPI配置DAC。 我只使用一个DAC并尝试确定MCU SPI接口所需的连接。 CAN同步条保持低电平,或者是否需要由MCU控制。 对于SPI,也可以保持SDO未连接。 我的MCU板有 Miso,MOSI,CLK和CSN。 我知道CLK会转至SCLK。 MOSI转至SDI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试为SPI配置DAC。 我只使用一个DAC并尝试确定MCU SPI接口所需的连接。 CAN同步条保持低电平,或者是否需要由MCU控制。 对于SPI,也可以保持SDO未连接。 我的MCU板有 Miso,MOSI,CLK和CSN。 我知道CLK会转至SCLK。 MOSI转至SDI。