This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7553:SPI同步引脚的用途

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573699/dac7553-purpose-of-the-sync-pin-for-spi

部件号:DAC7553

我正在尝试为SPI配置DAC。 我只使用一个DAC并尝试确定MCU SPI接口所需的连接。 CAN同步条保持低电平,或者是否需要由MCU控制。 对于SPI,也可以保持SDO未连接。 我的MCU板有 Miso,MOSI,CLK和CSN。 我知道CLK会转至SCLK。 MOSI转至SDI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JSR您好!

    通信需要同步,但可由MCU上的CSN控制。  如果不使用DAC的菊花链功能,则不需要SDO。 您可以将CLK连接到SCLK,将MOSI连接到SDI,这是正确的。

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    保罗