This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:采样频率预裂变问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572757/ads1198-issues-with-sampling-frequency-precission

部件号:ADS1198

您好,

我们对采样频率预调感到不便。

我们的实际配置是250 SPS,但在24 HS采样后,我们在不同的ADS1198中获得了不同的结果,在某些情况下,我们有过多的Neary 20.500 采样,而在其他设备中,我们丢失了5000个采样。

我们知道这可能是由ADS1198的振荡器分散引起的。

我们想知道我们是否可以分析ADS1198的连续模式,并设置每4毫秒请求一次数据的MCU的采样频率。 我的意思是,我们要通过仅使用MCU的时钟来避免ADS1198时钟的分散。  

这是否可行? 或者,唯一的解决方案是将外部oscilator安装到ADS1198中? 因为我们有消费限制。

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marcelo,

    振荡器具有精度容差,在数据表第5页中记录为室温下的0.5 % 最大值和0C-70C下的2 %。 收集数据的最佳方法是将SPI传输与ADS1198上的DRDY输出引脚同步。 此针脚用于在新数据准备就绪时向主机指示,以确保主机始终可以收集样本。 如果您需要更精确的数据速率,可以考虑使用ADS1198上的“单激发模式”。 如果您对DRDY Pin或单影像模式有任何疑问,请告诉我。

    Brian