请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1198 您好,
我们对采样频率预调感到不便。
我们的实际配置是250 SPS,但在24 HS采样后,我们在不同的ADS1198中获得了不同的结果,在某些情况下,我们有过多的Neary 20.500 采样,而在其他设备中,我们丢失了5000个采样。
我们知道这可能是由ADS1198的振荡器分散引起的。
我们想知道我们是否可以分析ADS1198的连续模式,并设置每4毫秒请求一次数据的MCU的采样频率。 我的意思是,我们要通过仅使用MCU的时钟来避免ADS1198时钟的分散。
这是否可行? 或者,唯一的解决方案是将外部oscilator安装到ADS1198中? 因为我们有消费限制。
谢谢,此致